This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:3.5G 接收路径中不需要的寄生信号

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/937403/afe7920-unwanted-spurious-signal-inside-3-5g-receive-path

器件型号:AFE7920

您好!

我们正在努力处理3.5GHz Rx 路径内的不需要的杂散信号。 几项测试表明、杂散信号与接收链中的 JESD 输出速率(92.16M)有关。

该评估板由我们自己制作、用于检查 AFE7920的性能。 包括1.8G 和2.1G 在内的其他频段运行良好。

芯片初始化和处理由 Latte 或固件使用 API CAFE2p4完成。

如果有人有类似的经验或解决方案、您能告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有观察到任何与92.16MHz 的上行链路数据速率(RX 数据速率)相关的杂散。 我们已收到 JH 的请求。 我们一定会进一步研究这一点、然后再回来。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 实际上、寄生信号的频率为3409MHz、是92.16MHz 的37倍。 在我们的评估板中、JESD 数据速率为184.32MHz、我们假设数据频率是数据速率的一半。

    如果我们将 JESD 数据速率更改为另一个速率、即245.76MHz、则3.5G 频带中的杂散会消失。 我们花了几个月的时间来解决这个问题、但它仍然不起作用。 因此、请为我们提供快速解决方案和支持。 情况紧急。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的应用工程师 Eben 希望安排您的电话。 我们已离线连接到 JH。 请告知 JH 拨打电话的方便时间。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kang。

    我将联系 JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束主题并进行离线讨论。