请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640
您好、先生、
客户希望获得 TI 推荐的产品。
有什么建议吗?
背景:
客户正在使用 NRF24L01 of Nordic Now、
当终端随安装环境中无线电波的反射而移动时
由信号强度下降引起的通信故障。
他正在寻找具有多样性功能的设备。
您能否在 TI 的2.4GHz 产品中引入集成多元化功能的器件?
谢谢你。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户是否使用2.4GHz 的专有模式?
请参阅此主题以获取帮助。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/725466