请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF89 我将 DAC38RF89配置为允许。
I 通道是 DAC A 的路径 AB、Q 通道是 DAC B 的路径 AB。DAC A 的 NCO 相位设置为0度、DAC B 的 NCO 相位设置为90度。
当我们测量两个 NCO 的信号相位时、NCO 的相位不同不是90度恒定。 在我配置 NCO 的频率后、每次相位的不同都不相同。
我想知道原因以及如何同步两个 NCO?