This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM:申请 HSDC Pro ini 文件。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, ADC32RF80EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/946393/adc32rf80evm-request-a-hsdc-pro-ini-file

器件型号:ADC32RF80EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80LMK04828

你好

我请求 HSCDpro 的 ini 文件来测试下面的 mod。(ADC32RF80_LMF_8821_alternate.ini)

您能否提供 ADC32RF80_LMF_8821_alternate.ini 文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过 HSDC Pro 附带的常规 INI (不带"备用"的 INI)? 它被称为"ADC32RF80_LMF_8821"、应该起作用。 e2e.ti.com/.../ADC32RF80_5F00_LMF_5F00_8821.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Satish

    我们使用 ADC32RF80_LMF_8821.ini 进行了测试、但发生了错误、如下图所示。

    ADC32RF80EVM 的设置如下图所示。

    请检查此问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    从 ADC EVM 到 TSW14J56板的参考时钟不正确时、通常会出现您显示的 HSDC Pro 错误。 ADC EVM GUI 显示您正在将其配置为2457.6Msps 的内部时钟和20x 的 DDC 系数。 这将导致输出数据速率为122.88Msps (2457.6/20)。 但在 HSDC Pro 数据中、数据速率设置为307.2M、这不匹配。

    您能否查看采样时钟频率、DDC 和输出数据速率以确保它们一致?    

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、我很满意

    感谢您的支持。

    我使用122.88Msps 的数据速率对其进行了测试、但结果是相同的误差。

    当使用 DDC 因子16x 和 ADC32RF80_LMF_8821.ini 时、它正常运行。

    您能否使用 ADC32RF80EVM 测试20倍的 DDC 系数?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我之前已经在工作台上测试过这个模式、它工作正常、没有任何问题。 这里的问题可能是 FPGA 参考时钟频率不正确。 您可以通过单击 GUI 中的"LMK04828"选项卡并检查"CLKout 0和1"组下的"DCLK 分频器"来排除这种情况。 对 EVM 进行编程后、必须检查此情况。 将 LMK VCO 频率除以该数字后、应与 TSW14J56板预期的参考时钟频率相匹配。 当您配置 HSDC Pro 的 ADC 选项卡时、HSDC Pro 中的弹出消息会显示预期频率。

    在屏幕截图中、您似乎使用外部时钟源为 ADCEVM 计时。 在这种情况下、您还必须向 LMK (SMA J5和 J7)提供 ADC 时钟的副本。

    当我有机会时、我将在工作台上再次进行测试。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我找到了问题和解决方法。 在您尝试配置的模式下、FPGA 的参考时钟超出了 LMK 可以生成的时钟。 解决方法是使用不同的 FPGA 参考时钟。 请使用随附的 INI 文件、该文件使用 SerDes_RAM/10、而不是典型的 SerDes_RAM/40。

    配置 EVM 后、还必须修改 LMK 时钟分频器(到10)。 您应该能够捕获这些更改。 随附两个文件供您参考。

    此致、

    Satish。    

    e2e.ti.com/.../ADC32RFxx_5F00_8821_5F00_20xDEC.pdf

    e2e.ti.com/.../ADC32RF80_5F00_LMF_5F00_8821_5F00_x10.ini