This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:如何使用中继器模式

Guru**** 2867940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951896/afe7686-how-to-repeater-mode

器件型号:AFE7686

你好

我正在尝试使用 AFE7686EVM 测试中继器模式。

我在初始化后加载了 RX_to_TX_LoopBack.cfg 文件、如下所示、但它不起作用。

如何在 AFE7686EVM 上测试中继器模式?

我需要详细的解释。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您可以参阅随附的应用手册:

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我检查了应用手册、但找不到测试中继器模式的方法。

    应用手册中仅说明了测试要求和测试结果。

    我需要有关如何测试中继器模式的详细数据。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    有关更多详细信息、请参见附件:

    e2e.ti.com/.../AFE76xx-Repeater-Loop-Back-Mode-_2D00_-No-JESD204B-Required.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还有您发送的数据。

    您能否详细解释如何处理 cfg 文件?

    您能否 使用 AFE7686EVM 测试中继器模式?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    您将需要首先使用相同的 JESD204模式和相同的 LMFS、相同的数据速率配置 ADC/DAC。 配置后、您可以使用环回脚本启用 JESDTX 与内部 JESDRX 进行通信。 应用手册对此进行了介绍。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    过程直接离线发送给您。 谢谢。

    -Kang