This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:JESD 问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951375/afe7769-jesd-questions

器件型号:AFE7769

您好!  

我们正在尝试了解和配置 AFE7769 JESD、当我们启动自己的7769+Zynq 板时、会出现几个问题。

请帮助回答

1) 1)预期 的 ADC-JESD TX  LMFSHd 为'28810"、但生成的脚本将其作为2x"14810"除以每个 JESD 内核。

      这是否意味着2条链路、FPGA 应为 其设置2条独立链路?

2) 2) 请解释如何使用寄存器54来配置同步输入 MUX。   我们对此表示赞赏。

3) 3) 请提供有关同步输出 MUX (reg 55) 和同步组合器(reg 61)的说明

4) 4) Jest TX RX 的 DE 默认极性是什么?  如果 PCB 和 FPGA 侧没有反相、我们是否应该更改任何内容?

5) 5) 是否有寄存器指示 SYNC_IN 状态和 ILAS 状态?

6) 6) 如果要更改通道映射、只需重新配置 LaneMux 寄存器。  还有事吗?  

提前感谢您的支持。