This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 LM358检测来自 GSM 手机的射频信号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951070/detecting-rf-signal-from-gsm-mobiles-using-lm358

器件型号:LM358

能否有人解释一下此电路的工作原理以及用于计算电阻器和电容器值的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这是一个增益设置非常高的反相放大器。 基本上是2.2M / ESR[C1]。  ESR 是电容器的电阻。  

    直流工作点 IN1+和 OUT1由分压器设置。 跳至结论3.1V

    3.1V 输出电压会略微开启 T1和 LED1的压降、因此任何信号都可以使 LED 亮起更亮

    在 GSM 频率下、输入电容 C1实际上看起来是感性的(经过自谐振);因此它对 GSM 具有高阻抗、对50/60Hz 线路具有低阻抗  

    LM358在 EMI 抑制方面不是很好、GSM 会产生直流误差、从而可能提高直流输出、从而使 LED 更亮。

    R3会限制最大 LED 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 如果您有时间、可以深入了解用于计算电阻器和电容器值的设计公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您意味着晶体管充当右开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3处的电压= V * R1 /(R1+R2)

    电容器值并不重要。 正如我说过的、在 GSM 频率下、它们不再像电容器那样工作。 在50或60Hz 时、假定的电抗将比电阻器低。 XC=1/6.28/F/C F=频率、C =电容

    T1是电压跟随器,发射极输出电压=(基极输入电压)-(基极发射极压降)。

    基极发射极电压是温度和集电极电流对数的函数。 大约0.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答