This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:AFE7769EVM + TSW14J10板启动

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM, AFE7769, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/949645/afe7769evm-afe7769evm-tsw14j10-board-bring-up

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVMAFE7769LMK04828

您好、专家。

我是 TI AFE 7769EVM 的新用户、通过将 AFE 7769EVM 连接到 TSW14J10EVM 板并安装 Latte GUI 和 HSDC 专业版软件启动电路板。 请注意、我尚未连接任何外部 FPGA。

我想知道、作为 AFE7769EVM 和 TSW14J10电路板启动的一部分、我是否可以做任何事情(如回送测试)? 我无法通过任何培训视频或用户指南启动上述电路板的启动、但我可以找到  AFE7769EVM 和 TSW14J56EVM 的培训视频。  

我期望您能观看  到有关 AFE7769EVM +TSW14J10EVM 板启动的任何视频或指导,与  AFE7769EVM 和 TSW14J56EVM 相似(  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Durgendra、

    如果您计划使用 EN 外部 FPGA 向 AFE7769EVM 发送/接收数据、则启动过程会有所不同。 您不需要 HSDC 专业版、因为它可以与 TSW14J56配合使用。  

    如果您计划使用外部 FPGA 板、则需要 TSW14J10EVM。 我们有一个采用 ZCU102板的参考设计、可以使用以下链接下载相关材料: txn.box.com/.../p44pejplpl9qeq7luh7nzgjxi8byb3nf

    它还具有用于特定用例的 AFE7769的示例启动脚本。  

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您及时回复并分享数据。 我将检查 ZCU102板的启动情况。

    只想知道、我是否可以使用 Latte GUI 单独测试 AFE7769EVM?

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以配置 EVM 并运行命令、以启用从 TX 生成测试音。 您将在有用函数中找到该命令、您可以使用 https://tidrive.ext.ti.com/u/zI9g0dyPYMrej2DQ/8f75cdbd-668f-4b7b-88ee-f48ea259572f?l 下载 该命令在该文件中的"从 AFE 内部逻辑发送音调"下查找命令。 您可以在启动器件后运行此命令。 您将看到 TX 发出测试音。

    此外、该 文件 还包含与 AFE77xx 相关的文档列表。 请随意查看与您相关的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您共享命令文件。

    第一点:我正在从"从 AFE 内部逻辑发送音调"执行命令 、并收到错误"NameError: name 'AFE' is not defined"。 请在这方面提供帮助。

    第二点:我正在运行文件 setup.py --->devlnit.py,它打开具有默认配置的单独 GUI,我只应用这些默认设置并收到以下 消息。

    PLL0:false;LO 频率:3499.9875

    找不到适用于 PLL1的因素:REFCLK=491.52 Fout=2949.122812

    PLL1:false;LO 频率:5898.24

    直流 PLL 未锁定

    您能检查我是否在这里遗漏了任何内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Durgendra、

    在运行该函数之前、您必须配置 EVM 以生成测试音。 配置 EVM 本质上意味着启动 AFE 和时钟芯片 LMK04828。 有关步骤、请查看 EVM 用户指南。 相关页面为5至8页。 用户指南的链接和启动脚本包含在我之前共享的有用链接文件中。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我已经介绍了用户指南。 根据用户指南、我必须执行 TSW14J5x DAC 图形设置、但我没有 之前所述的 TSW14J5x 并在 TSW14J10上工作。 此外、我找不到用于从 HSDC 发送 DAC 模式的文件 AFE77xx 2x2TX_44210 (根据第8节) 如果我从 HSDC 中选择任何其他文件、然后从 Latte 中选择 setup.py、并收到错误"SPI - Cannot Detect USB Instrument at address A"(SPI -无法检测地址 A 上的 USB 仪器)、但我可以在不使用 HSDC 时执行 setup.py 文件(无任何错误)。