This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:是否有任何 s 参数(输出阻抗)数据?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83, DAC38RF89, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/948301/dac38rf82-are-there-any-s-parameter-output-impedance-data

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件:DAC38RF83DAC38RF89

你(们)好

您能否共享 DAC38RF82/DAC38RF89/DAC38RF83的任何 s 参数(输出阻抗)数据?

客户考虑使用这些器件并希望获取每个器件的数据。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 参数括起来。  -RJH

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/DAC38RF8x_5F00_SPar.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    料斗、

    谢谢。

    您能否共享简化的设置以获取 s 参数?

    它似乎是在全2端口上测量的、但可以理解网络分析器的端口1连接到 DAC 的 VOUT1 +、而端口2 (端口4)连接到 VOUT1-吗?
    此外、在此测量中、不连接平衡-非平衡变压器等外部电路、VOUT 引脚的偏置电压由网络分析器中内置的 BIAS-T 提供、并在 IC 引脚尖端执行去嵌入。 这种理解是否正确?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面显示了简化的仿真设置。  它是一个50欧姆端口、后跟一个理想变压器。  变压器从 SE 转换为差动以驱动 S 参数模型的两个输入端口。  该模型是一个2端口差分输入 S 参数模型。  偏置 T 以及电缆和走线被去嵌入到器件的引脚上。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ 斩波器、

    是否可以再次附加设置的图片?

    图片似乎未正确连接。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片已附加。  -RJH