This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:在高达6GHz 的频率下使用 AFE7444

Guru**** 2482045 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/949411/afe7444-using-afe7444-at-up-to-6ghz

器件型号:AFE7444

您好!

您能否概括地介绍一下以5.6GHz 运行 AFE7444所需的条件(数据表参考最高可达6GHz)? 这是否利用第二奈奎斯特或是否有其他方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的。 对于5.6GHz 下的 DAC 输出、使用第二奈奎斯特。 DAC 应以9GSPS 运行。 第一个奈奎斯特镜像的频率为9-5.6 = 3.4GHz。  可以选择输出电路(射频平衡-非平衡变压器、放大器或滤波器)、以便使3.4GHz 输出衰减。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vijay。 在接收端、我们是否会让5.6GHz 混叠在3GSPS 附近? 此外、当我们选择欺骗时、我假设包含相应的低通滤波器(多相)。

    再次感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    是的。 你是对的。 对于3GSPS Rx、5.6GHz 输入将混叠为2.6GHz 第二奈奎斯特(和0.4GHz 第一奈奎斯特)。  

    根据所选的抽取因子选择合适的低通滤波器。  

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢 Vijay。