This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/949319/dac38rf83-dac38rf83

器件型号:DAC38RF83
主题中讨论的其他器件:LM27761

你(们)好
在我的电路板中、VEE18N 电源轨上的 DAC38RF83流耗为340mA。 这相对于数据表而言是高电平。 电源原理图与 EVB 中的原理图相同。 我在 LM27761输出端通过小值串行电阻器进行了测量。 DAC 输出端接至+1.8V、穿越56nH、并连接至 TCN2-14+平衡-非平衡变压器(交流耦合)。 EVB 上的电流为150mA、两个 DAC 都未配置。
导致此类高电流的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC38RF83具有内部 ESD 二极管、如果 VEE 上的电压不存在、则可能会泄漏1.0V 和1.8V 的正电压。 电压大约为0.3V。 这可能会导致为 VEE 轨供电的电源进入预偏置加电状态、某些电源可能无法支持此情况。 请检查您的电源是否支持预偏置加电。

    -Kang