This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:相位同步

Guru**** 2822345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/918070/lmx8410l-phase-synchronization

器件型号:LMX8410L

大家好、

我 的客户对 lmx8410有以下问题、我不熟悉射频。 请帮帮我。 提前感谢您。

使用两个 lmx8410评估板。

OSCin 50MHz

低       4860MHz

RFin   4800MHz

IFout  60MHz

SYNC 是10MHz 不连续脉冲信号SYNC 信号的格式是什么?

OSCin、RFin 和 SYNC 是同步的,SYNC 脉冲信号在外部手动触发,相位同步不能执行。 实现相位同步的具体软件和硬件实现步骤是什么?

注意:OSCin 和 SYNC 都是由外部 HMC7044提供的同步信号。

此致、
罗美


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    SYNC 引脚是输入引脚。 建议使用压摆率/上升沿较高的方波脉冲。 请确保您满足数据表"数字接口(SCK、SDI、CSB、MUXOUT、SYNC、 "电气特性"的章节。

    如果 LO 输出频率不是输入频率的倍数、例如您的、则必须使用 SYNC 引脚 、并且时序必须远离 OSCin 信号的上升沿。 您还需要确保同步时序符合"6.6时序要求"部分中列出的 SYNC 引脚的设置和保持时间。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vibhu、

    非常感谢。

    现在、两个信号可以偶尔同步、但在发送同步脉冲后的许多次中、相位差非常大。 根据您的建议、客户进行了以下分析:

    1 μ A、

    如图所示、SYNC 的上升沿 和 OSCin 的上升沿之间 的距离至少为3ns、这应该被满足。

    第二,高水平的持续时间达到了我们的水平,这也应该满足 tHOLD 的要求。

    关于 您提到的 tSETUP、我无法理解。 您能详细解释一下吗?

    同步 信号的波形如下图所示:

    红色波形为 OSCin、蓝色波形为同步脉冲。 观察同步 信号、我们可以看到脉冲信号前后有大约950mv 的毛刺。 这是否会使 LMX8410错误地识别为同步 脉冲并产生错误的同步?

    此致、
    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    建立时间是 OSCin 变为高电平之前时间 SYNC 必须为高电平的时间。 我不会认为这个问题是由蓝普造成的、但是您是否能够尝试使用差分同步源来缩小问题的范围。

    谢谢、

    Vibhu