This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:毛刺脉冲规格

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/917703/dac38rf82-glitch-impulse-spec

器件型号:DAC38RF82

DAC38RF8x 器件是否有相关的毛刺脉冲规格?

代表客户提问。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们没有记录有关该系列器件的毛刺脉冲的任何数据。 根据客户想要测量的特定条件、我们可能会在需要时捕获它。  

    是否存在客户想要测量的特定条件?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-

    当您滚动查看 MSB (恰好在中标度)时、它们对电压干扰感兴趣。 使用2.4GHz 时钟运行时、从0x7FFF 转换到0x8000。

    我认为这是工作模式2TX LMFSHd = 82121。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我正在努力获取您能够与客户分享的数据。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我能够测试和测量 DAC38RF82的电压干扰。 使用 TSW14J56和 HSDC Pro、 重复从0x7FFF 转换为0x8000的测试图形文件用作 DAC 的输入、以及您之前提到的2.4GHz 时钟。  在示波器上同时测量了 TSW14J56提供的中标度1LSB 转换和触发。 我们看到的是、中量程毛刺幅度低于~0.5mV 的测量分辨率。  

    此致、

    David