This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:updateFBNco 操作

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/917731/afe7920-updatefbnco-operation

器件型号:AFE7920

我使用的是 c-function 2.0版本。
TX 和 RX 根据设定的频率变化良好、但 FB 不会改变频率。

按如下所示设置 FB 的 NCO。
请检查是否有任何问题。

updateFbNco (0、0、3840000、0);

updateFbNco (0、0、3840000、1);

updateFbNco (0、0、3840000、2);

updateFbNco (0、0、3840000、3);

 

 

updateFbNco (0、1、3840000、0);

updateFbNco (0、1、3840000、1);

updateFbNco (0、1、3840000、2);

updateFbNco (0、1、3840000、3);

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请允许我们离线联系您进行讨论。 谢谢你。

    -Kang