This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频应用的开关要求

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/916896/switch-requirement-for-rf-application

您好!

我们正在寻找 DPDT (或2xSPDT)开关、即使芯片未通电、COM 线也能保持与 NC 线的连接。 在大多数开关 IC 中、当电源被移除时、全部三条线路- COM、NO 和 NC -进入高阻抗模式。

请推荐对我们有帮助的器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

     

    虽然我们没有专门的射频开关、但我确实对射频应用有一个简短的问题。 当 Vdd=0时、您的应用是否需要传递信号?

     

    我们确实提供断电保护、从而允许开关在没有 VDD 时进入高阻抗状态。 这可以防止输入端的电压反向为 VDD 轨上的任何其他器件供电、并使输出与输入保持隔离。

     

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、在我们的应用中、当 Vdd 未供电时、我们需要允许信号通过其中一个通道(COM 到 NC)。 这是为了涵盖电池电量耗尽情况等系统无法供电的情况。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们目前没有一个开关在 Vdd = 0V 时传递信号

    如果您可以解释您的申请、我们可以将详细信息添加到我们的待办事项中、并与产品定义团队分享详细信息。


    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    谢谢!

    遗憾的是、我无法在开放论坛上讨论我们的应用详细信息。  

    此致。