This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:TRF371109并行外部增益控制。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/916205/trf371109-trf371109-parallel-external-gain-control

器件型号:TRF371109

你(们)好  

我在 我的新设计中使用 TRF371109,我只想使用 SPI 来控制 PGA 增益,那么我如何处理并行外部控制引脚(GAIN_B0,GAIN_B1,GAIN_B2 )?

如果不使用、这三个引脚是否可以保持 NC (无连接)?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并行外部控制引脚对于 SPI 控制是可选的。 数据表第35页的增益控制部分对此进行了说明。

    请将寄存器1的位27 ENFASTGAIN 设置为0、以便忽略外部控制引脚。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我更喜欢移除所有外部电阻器。 )