This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC 反向正弦滤波器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/913758/dac38rf89-dac-inverse-sinc-filter

器件型号:DAC38RF89

在我们的应用中、流畅的是 DAC38RF89的配置。 当我们输出1GHz 信号时、没有杂散。 但在其他频率下、它可以看到杂散。  

我们发现它是由反向正弦滤波器引起的。 如果禁用 反向正弦滤波器、则不存在杂散。

杂散的频率与信号频率有关。 例如,在1GHz 时看不到杂散,但输出功率有几 dB 的变化;在999.999MHz 时,杂散将为999.989MHz 和1000.009MHz;在999.998MHz 时,杂散将为999.978MHz 和1000.018MHz;即杂散频率为 Fout±(10*Fout)。 当反向正弦滤波器关闭时、杂散消失。

但是、如果信号通过 NCO 输出、无论  是否启用反向正弦滤波器、都不存在寄生。

 ?反向 sinc 滤波器导致此问题的原因是e2e.ti.com/.../spurs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用反向正弦滤波器时、需要降低信号功率、因为反向正弦滤波器提供增益。 如果信号功率未被切断、则会出现数字饱和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号是通过 NCO 输出的(流是配置), 则常量值为0x7fff,没有断电。 但不 存在伪波。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    当我执行此测试时、我看到杂散增加、NCO 的电平增加。 不确定您为什么没有看到这种情况。 请发送 DAC 输出的屏幕截图、这两种情况都与我发送给您的情况类似。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、使用 FPGA 发送数据、频率为999MHz、功率为-8.7dBm。 可以在989MHz 和1009MHz 上看到杂散。

    2、电流使用 NCO、常量值为0x7fff、功率更改为-9.11dBm (为何功率降低?)。  989MHz 和1009MHz 时无杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    NCO/混频器功能通过数字处理产生-6dB 的功率损耗。 如果将混频器增益设置为6dB、则假设 FPGA 发送满量程数据、两种情况下的输出功率将匹配。

    此致、

    Jim