This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:增益块值/范围

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/915165/dac38rf89-gain-block-value-range

器件型号:DAC38RF89

大家好、团队成员

Sigsent 正在 AWG 应用中使用 DAC38RF89。

从数据表8.3.20增益块部分中、它描述了 GAINAB/CD 寄存器(8.5.39)、但没有给出一个列表/表、说明寄存器中增益值/范围的确切值。

请您帮助提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、

    使用十进制数的该增益的公式为增益值/1024 =增益乘法器。 然后、该数据乘以该值。  寄存器位11:0中的最大增益为2倍、十六进制值为0x800 (十进制2048)。 最小增益为0、为0x000 (十进制0)。 默认增益设置为1X (0x400)。  

    此致、

    Jim