This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:嵌入式控制

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/913890/afe7444evm-embedded-control

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好!

  对于测试台、我们使用 AFE7444 EVM 进行构建、我们需要使用非 Windows 计算机中的脚本对电路板进行配置。 请提供如何完成此操作的建议。  

Windows GUI 使用 NI 的 LabVIEW 创建前端、而某些后端工作则在 Python 中完成。 是否可以获取 Python 代码并 在 Linux 上运行。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、SM、  

    遗憾的是、我们的 GUI 不支持 Linux。 我建议使用我们的 GUI 生成 AFE74xx 配置脚本。 脚本应包含已编程的任何模式的寄存器写入。 然后、通过 SPI 从 Linux PC 加载这些寄存器写入到 AFE。 您需要确保在 Linux PC 上安装了正确的 FTDI 驱动程序才能完成此操作。  

    谢谢

    优素福