This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851EVM:FT_DEVICE_NOT _ FOUND

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM15851, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/912434/lm15851evm-ft_device_not_found

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件:LM15851ADC12J4000

尝试连接到评估板时、LM15851 GUI v1.2出现错误"FTDI Device not connected properly (FTDI 设备未正确连接)"。 FT_DEVICE_NOT 未找到我已重新安装 USB 并尝试使用 FT_Prog (使用文件 ADC12J4000_A0)更新 FTDI 器件。 我还尝试了 ADC12J4000 GUI、结果相同。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请尝试可从以下链接下载的 GUI 版本:

    FTDI 的产品描述应作为随附的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12J400-FTDI-product-description.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    FTDI 器件输出看起来与您发送的说明中显示的内容不同。 这是否正常? 如果没有、是否有正确文件的链接? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我使用的是 Windows 7操作系统计算机。 我切换到 Windows 10计算机,问题得到解决。

    感谢您的帮助、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    LM15851EVM 能否与 ADC12J4000 EVM GUI A 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     LM15851EVM 能否 与 ADC12J4000 EVM GUI A 配合使用? 我可以使用 ADC12J4000 GUI 连接到电路板、但无法使用 LM15851EVM GUI 连接到电路板。 我是否通过使用 ADC12J4000_A0加载 FTDI 来错误配置 EVM?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    它们是相同的板、因此我认为使用 ADC12J400 GUI 是可以的。 您将无法使用旁路模式、因为此部件不支持此模式。

    此致、

    Jim