This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] xWR6843上的蓝牙

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/912000/bluetooth-on-xwr6843

主题中讨论的其他器件:AWR6843IWR6843AOPEVMIWR6843AOPIWR6843

您好!

我将从 TI 雷达开始、我有以下问题

1. xWR6843SK_ODS 是否支持蓝牙? 在我看来、xWR6843AOP 是这样做的。

2.蓝牙可以实现或用于什么目的? 它是否提供与 PC/mmWave Studio 的无线连接? 它是否可以与其他蓝牙设备和某种网状网络配合使用?

 

Tosin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    IWR7843/AWR6843器件是独立的毫米波器件、不包含器件上的蓝牙连接。

    毫米波器件是感应器件、具有用于通信的 UART/SPI/CAN/I2C 外设。 想知道是什么信息让您期望这些设备上的蓝牙连接。

    您可以检查 IWR6843AOPEVM、它在 EVM 板上添加了蓝牙模块、按原样提供。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vaibhav 的提示响应。

    我的用例场景类似于 TI 页面上的演示、 其中 xWR6843用于检测人体姿态。 在这里、传感器放置在三脚架上、但据说它也可能挂在天花板上。 然后、我想知道天花板上的传感器与 PC/mmWave Studio 之间的连接是如何实现的。

    如果蓝牙(BLE)不可用、这是否意味着必须始终存在 USB/以太网电缆? 我也会对雷达传感器的 BLE/无线网状网络感兴趣。

    Tosin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tosin:

    1. xWR6843SK_ODS 是否支持蓝牙? 在我看来、xWR6843AOP 是这样做的。

    [CD]>>用于 IWR6843ODS 的 EVM 板载没有 BLE 芯片。 唯一一款板载 BLE 芯片的 EVM 是 IWR6843AOP。 IWR6843器件上没有 BLE 功能。 在 IWR6843AOPEVM 上、BT 芯片(CC2642)通过 UART 连接到 IWR6843AOP。

    2.蓝牙可以实现或用于什么目的? 它是否提供与 PC/mmWave Studio 的无线连接? 它是否可以与其他蓝牙设备和某种网状网络配合使用?

    [CD]>>决定无线应用(BLE)与有线应用所能实现的功能的限制因素是应用吞吐量。 与使用 USB/以太网发送的数据相比、BLE 的应用吞吐量要小得多。 如需了解有关 CC2642器件的更多信息以及该器件的功能、请访问以下链接:

    https://www.ti.com/product/CC2640R2F?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-con-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=EAIaIQobChMI_Za2w77y6QIVh8DACh3D3AOyEAAYASAAEgK0m_D_BwE&gclsrc=aw.ds

    3.如果蓝牙(BLE)不可用、这是否意味着必须始终存在 USB/以太网电缆?

    [CD]>>您可以通过器件提供的外设集(UART、SPI、I2C、GPIO 等)将 IWR6843器件连接到任何无线器件,例如 CC2642,它具有这些外设,具体取决于您的用例。 在 IWR6843AOPEVM 上、我们有一个 CC2642、它的配置数据和 UART 通道都连接到 CC2642。 如果吞吐量需要较高、则有线方法可能是合适的。

    此致、

    Connor Desmond