This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有一个可以将一个传入信号拆分为四个传出信号的信号开关?

Guru**** 2929450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/910931/do-you-have-a-signal-switch-that-can-split-one-incoming-signal-into-four-outgoing-signals

你好!

我有一个问题需要咨询。 我有一个频率为100M 的模拟信号、我想将其拆分为四个通道以单独使用它们。 同时、希望输出信号与输入信号相同、如频率和波形(模拟)。 我不知道选择哪个 IC、非常感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6140345:

    您希望从模拟信号中看到什么电压?

    为了确保我了解您的应用、您希望能够通过4种方式拆分信号、并且希望单独控制4种不同的信号、但您希望尽可能减少损耗和失真、对吧?

    此致、

    Parker Dodson