This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于3-6GHz RTLS 的 UWB 解决方案

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165497/uwb-solutions-for-3-6ghz-rtls

我们计划进行基于 UWB 的产品设计、主要用于工业工厂跟踪人员。

 

我们需要您的帮助来了解此领域中基于 TI 的产品(紧凑型设计)、并介绍如何了解和总结在我们的设计中使用的确切匹配项。

 

以下是一些需要考虑的短名单要求、

1) UWB RF 配置详细信息-如频率、天线类型、调制、功率

2) 2) NFC 和蓝牙支持

3) TWR (双向测距)/TDoA (到达时间差)/etcs 等测距解决方案、可基于附近的协调锚点查找位置

4) 4)低功耗解决方案

5) 5)符合 SIL2标准

6)符合 FCC (第15.250部分)、DIN EN 302065-2、ETSI 等认证标准

7) 7)定义的硬件和软件组件的可靠性测试报告

8) 8)与 Anchor 通信的 UWB 协议栈

期待 TI 解决方案或联系我们。