This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:端口输入阻抗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165788/trf370417-port-iput-impedance

器件型号:TRF370417

大家好、

我们的客户希望澄清  TRF370417的输入阻抗。 根据我们的客户、

我在我的设计中使用了几个 TRF370417混频器。  在数据表第5页的表6.5中、显示 Zi (单端)具有5kohm 的"输入阻抗、电阻"和3pF 的输入阻抗并联电容。  那么、这意味着端口输入阻抗不是50欧姆吗?  此外、在第18页的8.1.1中、一个项目符号显示"以50欧姆阻接地以终止交流耦合 LON。  这是否意味着在该端口上悬挂一个电阻器?  LOP 呢???   该端口是否为50欧姆???  您在第19页的图44中所示的参考设计如何没有这种设计?   该器件上的哪些端口(如果有)在器件的指定工作范围内不为50欧姆?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LO 输入端口的回波损耗规格典型值为15dB。 这相对于每个单端桥臂(即 LON 或 LOP)的50欧姆。  

    如果您采用这种单端方式、则可以将50欧姆的 LON 接地、并将另一个50欧姆的 LO 源连接到 LOP。

    或者、您可以将2:1平衡-非平衡变压器连接到 LON/LOP、并使用50欧姆源驱动初级输入

    [引用 userid="432284" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165788/trf370417-port-iput-impedance "]输入阻抗、5k 欧姆电阻和输入阻抗、并联电容3pF。

    上述语句用于基带输入(即基带 I 或基带 Q)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  如果您愿意、还有一个问题。  大多数混频器具有 LO 到射频和 LO 到 IF 的隔离编号。  我在该芯片的数据表中看不到这一点。  我确实看到了一个称为"载波馈通"的参数。  我不确定到底是什么。  什么被视为"承运人"?  馈通到什么?  该器件上的 LO 到射频和 LO 到 IF 隔离是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    这是一个正交上变频器、而不是传统混频器。 此部件具有其他参数作为性能指标。

    请参阅下面的载波馈通和优化。

    https://www.ti.com/lit/an/slwa046/slwa046.pdf