This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82:用于 DAC38RF82的 TCM2-63WX+平衡-非平衡变压器。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1166410/dac38rf82-dac38rf82-tcm2-63wx-baluns-for-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

数据表中未提到针对针对 DAC (DAC38RF82)的平衡-非平衡变压器的建议。

DAC EVM 建议器件型号: TCM3-452X-1+。 此平衡-非平衡变压器具有高相位不平衡。

我们是否可以使用 TCM2-63WX+.如何设计然后使用平衡-非平衡变压器?

                                   图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明明明

    您可能需要在 L3和 L4电感器的电源网输入上添加一个电容器、以滤除此直流信号上的任何噪声。 这就是在 TI DAC38RF82EVM 原理图上使用 C364和 C402的原因。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming明、您好、我删除了我之前的帖子、因为它包含误导性信息、对此我深表歉意。 请参阅下图、其中显示了 Jim 的上述描述。