This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:AFE7700提出 SPI 通信问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1166784/afe7700evm-afe7700-bring-up-spi-communication-issue

器件型号:AFE7700EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7700

Hai 团队、

我正在研究 AFE7700 EVM 初始启动。 我在不使用任何 FMC 卡的情况下测试 AFE7700 EVM。 Latte 软件版本5.6用于测试板。 该电路板由6V 直流电源供电、并运行 setup.py 脚本以在运行 Latte 的 PC 和 AFE7700 EVM 之间建立连接。  

第二步是运行 devlint.py 脚本以加载库和器件寄存器映射。 第三个是运行 basicBringup_case1.py 脚本以完成配置、在本例中、我观察到 SPI 在日志窗口中无法正常工作的错误。 我还附加了在测试期间拍摄的 Latte GUI 图像。  

请支持我们解决此问题。