This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:宽带宽运行

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/926860/afe7444evm-wide-bandwidth-operation

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444TSW14J57EVM

您好!

  我们下载了参考设计、以便将 EVM 与 KCU105配合使用。

JESD 接口以7.372Gbps 的速率运行、相应的 DAC 采样率称为368.64MSps (将信号带宽限制为180MHz)。  

我们的信号带宽约为500MHz。  

请允许我向您提供以下方面的帮助:

1) 1)需要在参考设计中进行哪些更改、以数字化500MHz BW 信号、然后使用 DAC 重新生成相同信号(作为首次测试)。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    数据表的表172显示了 AFE7444的不同工作模式。 请参阅下面相同的快照。

    KUC105参考设计适用于模式6。 对于500MHz 的信号带宽、您可以使用支持高达600MHz 带宽的模式4。

    您可以为此执行以下步骤:

    1.要验证参考设计、请按照 KCU105参考设计用户指南在模式6中设置 AFE7444EVM+KCU105。  

    2.要验证模式4的运行、请遵循 AFE7444EVM 用户指南并在 模式4中设置 AFE7444EVM+TSW14J57EVM。

    3.修改 KCU105参考设计中的 FPGA 代码以在模式4下运行。 (TI 以一种模式提供参考设计作为起点。 我们希望客户针对其用例模式修改 FPGA 代码)

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

          感谢您的回答。 我还想知道的是、如果您预计在以15Gbps 速率运行 JESD 接口时、KCU105板+ AFE7444 EVM 组合中会出现任何问题、  

    我们拥有授权版本的 Vivado 2018.2、当我们尝试打开设计并将其升级到此版本时、出现以下错误:

    • [BD 41-238]端口/引脚属性 FREQ_Hz 在/JesdSubSys/transport_layer_afe768x_44210_0/tx_link_clk (100000000)和/JesdSubSys/jesd204_phy/txoutclk (184320000.000)之间不匹配
    • [BD 41-927]引脚/JesdSubSys/leds_0/rst 上的以下属性已通过连接的 IP 进行更新。 它们可能不会与单元格属性同步。 您可以直接在 PIN 上设置属性以确认值并解决警告。 极性= ACTIVE_HIGH

    请提供有关如何修复此错误的建议、或者您是否可以提供极其有用的项目2018.2版本、

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    AFE7444EVM 的工作速率为15Gbps (通过 TSW14J57EVM 测试和验证)。 从理论上讲、它也应该在 KCU105板上以15Gbps 的速率工作。 但我们尚未对其进行测试。  

    关于 Vivado 版本错误、我没有2018.2版本的项目。 该项目在版本2016.1中创建。  

    主要支持 AFE7444的工程师正在休假、预计下周同一时间再见。 我会就此问题通知他。 请在下周回答他的问题。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、  

    遗憾的是、此固件参考设计仅适用于2016.1版的 Viavado。  

    优素福