This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/927122/dac38rf82-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

下面、当我使用 SPI 对 DAC38RF82进行编程时、地址的奇数寄存器正常读取和写入、但地址读取和写入的偶数寄存器出错。  如果您知道,感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在电源和时钟出现后对 DAC 发出硬复位。 您可能需要使用示波器探测 SDIO、SEN 和 SCLK、并验证数据表中的时序和信号电平。 我唯一能看到这种情况的方法是 地址位0卡在"1"。 与 SDEN 变为低电平相关的数据是在一个时钟提前/延迟发送的吗?

     写入/读取全部四个页面是否存在此问题?

    此致、

    Jim