This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:用于驱动 DAC38RF89的直流耦合放大器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, OPA695, OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/925482/dac38rf89-dc-coupled-amplifier-to-drive-dac38rf89

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件:LMH5401OPA695OPA659

您好!

您能否推荐用于 RF89输出的差分到单端转换的放大器? 我想在直流- 1GHz 带宽下向50欧姆负载输出一个4Vpp 直流耦合信号。

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我会推荐 LMH5401、请参阅下面的链接。 它可用于直流耦合并提供所需的带宽、还可配置为 DAC 输出上的差分至 SE。

    请记住、单端输出的输出摆幅将限制为2.7Vpp。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh5401.pdf?ts=1595554265124&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应。 由于 LMH5401具有差分输出、您是否建议将另一个输出端接至50欧姆电阻器? 如何将 lmh5401与 OPA695配对、这会让我明白。 我的目标4Vpp 输出?

    此致、

     Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我已经联系过一位对我们的放大器有更深入了解的人、并将告诉您他们对将这两个放大器组合在一起或者可能是更适合您的应用的不同器件的看法。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    将 LMH5401与 OPA659配对可获得所需的4Vpp 输出摆幅。 不过、有人提到、由于采用了 OPA659、-3dB BW 将限制为450MHz。 要终止未使用的输出、您需要使用一个100欧姆的电阻器连接到输出 CM。

    此致、

    David Chaparro