This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:TRF371109,关于偏式封装的牧场。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/923266/trf371109-trf371109-about-the-pastemask-of-offcial-footprint

器件型号:TRF371109

你(们)好

我 现在正在设计中使用 TRF371109IRGZR、我从 TI 网站上提供的链接下载了封装(Ultra 库管理程序)。 但占用空间相当奇怪。 我们通常在 Pastemask 层绘制 Pastemask (用于模板制造)、但 TI 偏小尺寸将 Pastemask 放置在 焊膏层! TI 为什么这么做?

我在这里附加了封装。 请帮助进行双重检查。  

Re2e.ti.com/.../ul_5F00_TRF371109IRGZR.zipegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    让我与我们的 PCB 设计人员核实一下、然后回来。

    谢谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求我们的 PCB 设计人员对此进行仔细检查。 足迹由外部承包商完成、因此我们不确定发生了什么。 但是、我们已经仔细检查了 EVM 设计数据库、并且封装正确。 请使用以下文件了解详细信息。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TRF371X_5F00_REV_5F00_E.BRD