This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频25MHz 可编程衰减器放大器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/924057/rf-25-mhz-programmable-attenuator-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6517

您好!

我们有一个具有差分输出 DDS 的项目、需要创建2个振幅可编程的通道。 有人可以推荐一些好的射频增益/衰减缓冲 IC 吗?

我需要确定的规格为:

7dBm 至+23dBm 范围、50 Ω 阻抗

-13dBm 至+7dBm 范围、50 Ω 阻抗

在 Ω 上、我可以使用一个电阻器来改变输出满量程电流、从而在50 μ A 负载中获得62.5mV 至500mV 的满量程输出电压。 您可以看到、我可能能够通过电流调节来实现它。 我还没有构建板、也不知道这种方法有多好。 还有没有好的芯片?

dBm = 10*LOG10 (V^2 /(R * 0.001)

500mV->7.0dBm

62.5mV->-11dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须添加一些精度。 我只能调节同时进入两个通道的功率。 我需要独立调整两个通道、因此需要放置两个可编程增益/衰减通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能进一步澄清一下您的带宽吗? 标题中只提到25MHz 的带宽、但您说您正在寻找射频放大器。 我们有一些射频 VGA 可在此处找到、它们可能符合您的要求:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您的回复。 我们期望使用 DDS 创建从大约10MHz (可能小于该频率)到25MHz 的信号。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDS 为差动输出。 我在后面放置了一个 LC fitler 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    对于 LMH6517等器件、这是一款双通道器件、能够独立改变每个通道的增益。  

    最棒的

    Hasan Babiker