This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 HDMI &OTG 中电荷泵的使用

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/922864/charge-pump-usage-in-hdmi-otg

主题中讨论的其他器件:TPS60151

您好,

为什么在 HDMI 和 USB OTG 接口中使用电荷泵? 是否仅在特定系统上的电源电压低于5V 时使用? 或者所有 HDMI 和 OTG 接口都具有电荷泵?

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    电荷泵或升压主要用于为 HDMI 和 USB OTG 生成5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    是。 它用于生成5V 电压。 但是、即使有现成的5V 电压、一些电路也会将5V 电压馈送到充电泵、并将充电泵的输出连接到 HDMI 或 OTG。 有人说,这是因为如果5V 电压有任何下降,电荷泵可以提供稳定的5V 输出? 这是唯一的原因吗??

    注:如果电压不稳定,HDMI 会导致许多问题<-这是我听到的信息。 也请确认。

    感谢您提前回复!!!!

    此致

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    您是否有电荷泵的器件型号? 电荷泵电路通常生成2*VIN 或-VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    它是固定输出电压电荷泵。 PN 是 TPS60151DRVR。

    此致、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 或 USB OTG 需要5V 的输出电压。 如果您的器件的电源调节不好(例如电池)、则需要添加一个5V 稳压器。 (请参阅 数据表的第9.1节)。

    使用电荷泵是因为它们在输出电流相对较低的情况下工作良好、并且不需要太多空间。 还可以使用带电感器的传统升压转换器。

    如果您已经有5V 电源、则无需额外的电荷泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我想最初的5V 电压不稳定。 TPS60151可帮助提供稳定的5V 电压。 该电荷泵可以调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 正如我所想、它仅用于提供稳定的输出。  

    谢谢大家。

    此致、

    Vignesh.M