This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:使用单端输入驱动 IF

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/923767/trf3722-driving-if-with-singled-ended-input

器件型号:TRF3722
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

团队-

客户希望驱动 TRF3722单端端口、即差分输入驱动器的一侧、而另一侧端接。

这肯定会影响某些性能参数;这是预期的。

想知道这是否会降低性能、以及是否应在未使用/端接输入端放置交流或某种直流偏置。

从数据表中可以看出、烧烤_P/烧 烤_N 上应该有一个0.25V 的共模  是否可以使用具有0.25V 输出和~50欧姆输出阻抗的分压器对其进行偏置以终止 BBQ 端口?  然后、我们将使用单端50欧姆系统驱动 BBQ P。   

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们已经使用具有差动输出的 DAC38J84高速 DAC 或 Keysight ESG 信号发生器(也是差动)对 TRF3722进行了所有表征。 对于单端驾驶时的总体性能影响、很难进行评论、因为此部件不是为这种操作而设计的。  

    单端源通常具有比差分源更高的偶次谐波。 除了通常较高的基带偶次谐波之外、LO 泄漏也会更高。 偶次谐波和互调将产生直流分量、从而导致较高的 LO 泄漏。  

    TI 无法根据上述高级分析推荐此操作。

    但是、如果客户选择这样做、则需要确保通过电阻分压器或某种形式的射频扼流圈将每个桥臂正确偏置至0.25V。

    -Kang