This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:一个 DAC 没有输出

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/922046/dac38rf89-one-dac-has-no-output

器件型号:DAC38RF89

我们将 DAC38RF89配置如下。

开始时、两个 DAC 正常工作。 在测试期间、DAC0工作错误。 它没有输出、但是 DAC1的输出是可以的。

我们检查 DAC38RF89的寄存器值、没有变化。

当 我们仅通过 NCO 设置 DAC 输出(使用 DAC SPI 常量寄存器、替换 JESD 输出端的数据)时、DAC1具有良好的输出信号、但 DAC0没有输出。

寄存器04=0x0、寄存器05=0x0。 未指示任何错误状态。

我们想知道导致这种结果的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我在相同的设置下测试了 EVM、但我无法看到与您相同的错误。 为了进一步帮助、您可以在 DAC38RF8x 选项卡下向我展示数字 DAC A 选项卡。 此外、您正在检查第一个 DAC 的哪个 SMA 输出、根据安装的器件、信号可能来自 J6或 J7。  

    David