请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF89 同步源控制 寄存器(0x127或0x227)有四个同步源(来自 SPI 寄存器写入的自动同步、sysref、来自 JESD 的 SYNC_OUT、mem_SPI_SYNC)。
它们之间有何差异? 应何时使用每个同步源?
是否有任何示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同步源控制 寄存器(0x127或0x227)有四个同步源(来自 SPI 寄存器写入的自动同步、sysref、来自 JESD 的 SYNC_OUT、mem_SPI_SYNC)。
它们之间有何差异? 应何时使用每个同步源?
是否有任何示例?
用户、
如果 位0 =来自 SPI 寄存器写入的自动同步被置位、 一个 SYNC 在写入此寄存器后被发出。 请参阅数据表的第8.4.5.1节、了解有关此内容的更多信息。
如果位1 = sysref 被置位、SYSREF 的每个脉冲将同步这个寄存器。 当尝试同步多个 DAC 时、需要执行此操作。
如果设置了 JESD 的位2 = SYNC_OUT、则在 JESD 初始化结束后、该寄存器将实现同步。
如果位3 = mem_spi_sync 被置位、当向地址0x28的位1写入"1"时、该寄存器将被同步。 这允许用户使用软件重新同步。
此致、
Jim