This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV221:请求11n 的推荐射频检测器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV221, LMH2121, LMH2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/919810/lmv221-request-a-recommended-rf-detector-for-11n

器件型号:LMV221
主题中讨论的其他器件: LMH2121LMH2100

可能涉及的人员、

我们的设计中需要射频检测器、该检测器主要用于检测2.4G WIFI (11n)的发射。
我找到了两个器件 LMV221和 LMH2121、它们的频率范围合适、但应用场景不包括11n。 这两个器件是否可以应用于2.4G WiFi?
除了这两个器件之外、还建议使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明火、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    你有更新吗?

    此致、

    被解雇了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明火、

    尽管未说明、但 LMV221和 LMH2121器件应能够用于2.4G WIFI (11n)应用。 对于这些器件、您主要需要确保信号处于器件的输入功率范围和频率范围内。  

    至于其他器件、LMH21xx 系列中还有几款其他器件可满足您的需求。 其中一个器件是 LMH2100、该器件类似于 LMV221、但频率范围的上限较高、即50MHz 至4GHz。 但是、LM221或 LMH2121可能是您的最佳选择。

    谢谢、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    那么、我想问您是否需要在 WiFi TX 和 RF_IN 引脚中使用射频耦合器?  耦合器有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    使用方向耦合器的最常见用途/优势是、它们是获取输入入射功率的最简单且成本最低的方法、然后可使用该方法来测量信号的功率水平。

    并不是完全需要使用方向耦合器、但您需要一种简单而便宜的方法来测量传入信号的功率水平、那么这是一种很好的方法。 也可以实现分压器来实现相同的功能、但正如我提到过的、方向耦合器可能会更容易。

    此致、

    David C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致、

    Fired Forest