This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 125KHz Wiegand 解决方案

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/919308/125khz-wiegand-solution

您好!

我正在寻找一种可以支持125KHz Wiegand 协议的解决方案,内部展示的芯片与 TI 提供的以下链接非常相似,我的问题是:这种情况的实际器件型号是什么? 或者您公司的任何解决方案都可以满足我的简单要求-支持125KHz Wiegand 协议。 谢谢~

https://www.smart-prototyping.com/Mini-125Khz-RFID-Module-Antenna-35mm-Wiegand-Protocol.html

CS0222208: https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=dca312e7dbed5050d6ed917bd396190e&view=csp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tars、

    抱歉、您提供的第二个链接对我无效。

    据我所知、TI 不提供任何支持 Wiegand 接口的器件。 请向我发送有关您发现的内容的信息、以便我更深入地了解。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、  

    感谢您提供的信息、您可能知道、门禁非接触式技术几乎基于13.56MHz 和125KHz 频段。

    HID 公司提供了125KHz 卡: https://www.amazon.com/IEI-ProxCard-125kHz-Wiegand-Proximity/dp/B001UKPRF2

    使用 Wiegand 协议: https://www.hidglobal.com/sites/default/files/hid-understanding_card_data_formats-wp-en.pdf

    此致、

    字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tars、

    TI RFid 产品支持13.56MHz 以及采用 HDX 协议的134.2kHz 低频。 一些读取器也可用于125KHz、但从未听说 过 Wiegand 协议的实现。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、感谢 Helfried、读者方面似乎实施起来很容易、Wiegand 协议也不是很复杂。 我现在主要卡在卡侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在卡端、我确信我们不会提供任何具有该协议和频率的内容。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢、让我们结束本案例。 祝你度过美好的一天~