This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:需要提供帮助

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1168186/afe7920evm-bring-up-assistance-needed

器件型号:AFE7920EVM

对于我当前涉及的一个项目、我们使用的是 TI AFE7920EVM 板、我对上述评估模块的启动过程有一些疑问。

目前、我们无法访问任何图形和捕捉硬件、例如 TI TSW14J56模块、也无法将任何类型的 FPGA 连接到该设置。

实际上、我们打算在其中进行测试的环境包括以下设备:

  • 射频信号发生器(用作正弦波源、其中正弦波为2245 MHz、功率为-10 dBm)
  • 频谱分析仪(以2245 MHz 为中心、频段为几 GHz)
  • 外部时钟基准@ 10MHz
  • 具有2x 5.5V 输出的直流 PSU
  • 3根射频电缆、端接 SMA 连接器
  • 1根 USB 电缆
  • AFE7920EVM
  • 安装了 TI Latte 软件的 PC

射频信号发生器应连接到 AFE7920EVM 的其中一个 ADC (例如 J3-RXA)、而 AFE7920EVM 的其中一个 DAC (例如 J9-TXA)应连接到频谱分析仪。

外部10MHz 时钟基准连接到 AFE 板的 J14连接器(LMK_CLK_IN)。

AFE7920EVM 由 PSU 供电、并通过 USB 电缆连接到装有 Latte 软件的 PC。

TI Latte 软件设置为通过配置5中定义的 Python 脚本测试方案、该脚本应与中继器配置相对应。

由于不存在图形和捕捉硬件、 也没有 FPGA 连接到系统、所有 FPGA 都是测试设置中提供的 TI AFE79XXEVM 文档中的组件、我们目前不确定如何在没有图形和捕捉硬件的情况下在中继器配置中正确设置我们的系统。

正是因为如此,我才打算进行接触,希望能够在正确设置测试环境方面获得一些指导。

请注意,我已经可以访问 TI 安全软件网站,但此处的“用户指南和软件”部分几乎没有与我的问题相关的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelijko、

    当我们 通过电子邮件讨论此问题时、我将关闭此帖子。   

    此致、

    Vijay