This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:请 TI 确认 TSW40RF80EVM 是否满足或超出以下要求

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, ADC32RF45, DAC38RF80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/767044/tsw40rf80evm-request-ti-to-confirm-if-tsw40rf80evm-meet-or-exceed-the-followings

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45DAC38RF80

将 ECCN #从 ECCN 团队解决为3A002

但 Avnet EUS 团队仍然要求 如下

请确认这一点。

TSW40RF80EVM

当满足或超过3A101.a.2.b 中的参数时、MT 适用于3A002.h

3A101.a.2.b. 具有以下所有特性的电气输入型模数转换器印刷电路板或模块:

A.2.b.1。 额定工作温度范围为-45°C 至+80°C;

A.2.b.2 包含3A101.a.2.a 中所述的微电路;

 

3A101.a.2.a;. 模数转换器微电路具有耐辐射或所有以下特性:

A.2.a.1. 额定工作温度范围为-54°C 至+125°C;

A.2.a.2. 密封;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否遵循这个问题。 TSW40RF80是一款包含 DAC38RF80和 ADC32RF45射频采样转换器的参考设计。 也许这个问题与这些特定器件的分类真正相关。 这些器件的工作温度范围为-40°C 至+85°C;它们不适用于防辐射应用。

    -RJH