This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频接收器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/764589/rf-receiver

您好!

我正在寻找"即插即用"评估板。  

紧急定位发送器发射在121.5MHz (即 AM)下进行的1400-400Hz 音频扫描。  我希望构建一个用于直接降压转换的 Rx、然后对信号进行数字化和处理。  您是否有任何符合此频率的东西?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎观看 E2E、

    我不清楚您在寻找什么? 您是否正在寻找一个可以更改并试用这些器件的电路板?
    您必须构建自己的电路板设计、因为没有即插即用评估板可以实现这一点。

    或者您是否正在为接收器寻找 LNA 建议?
    如果您正在寻找 LNA 建议、请在通用运算放大器 E2E 中发帖。

    我们可以根据您可能具有的特定要求为器件提供建议、但对于每个器件、请将您的问题放在正确的 E2E 页面上并附上确切的规格、以便快速回复。 您还可以在 TI.com 上使用我们的参数搜索来快速查找您要查找的器件。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有什么具体问题吗? 我将把这个线程标记为 Resolved。 如果您仍有问题、您可以发布、它将重新打开该主题。

    谢谢!
    卡兰