This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何连接 LTP5902

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/765132/how-to-interface-ltp5902

主题中讨论的其他器件:CC2640CC3120

是否有人能为我提供有关将 LTP5902与 ti 控制器连接的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您需要了解要使用哪个 MCU/处理器来访问 LTP5902。 根据您要用于与其通信的 LTP5902上的接口、您必须查看给定 MCU/处理器的示例、并查看有关如何使用给定接口的示例。 由于这是一个模拟器件、因此我们不会有完整的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    您是否有用于使用 MSP430控制器的无线 hart 网络的 c 库
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有这样的库。 但我们有 SimpleLink 系列 Wi-Fi 和 BLE 无线微控制器、例如 CC3120和 CC2640、它包含无线模块和主机 MCU、它们共用一个通用、易于使用的开发环境、其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。 通过一次性集成 SimpleLink 平台,您可以将产品系列中的任何器件组合添加到设计中,从而在设计要求变更时实现100%代码重用。 有关详细信息,请访问 SimpleLinkTm解决方案概述。

    B.R
    冬季