This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望设计具有4GHz 带宽和高振幅的 FMCW 收发器。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/764272/looking-to-design-a-fmcw-transceiver-with-a-bandwidth-of-4ghz-and-high-amplitude

大家好、

我正在根据 FMCW 概念设计雷达。 我正在寻找1Ghz 至4Ghz 的工作范围、振幅为5V。 在选择合适的振荡器、放大器、天线和混频器以实现该电路方面寻求帮助。 我们分享了设计的粗略图。 为同一草图查找详细设计。

谢谢、此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅来自用户 Kartik 的相同帖子名称的响应。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其签出。 感谢 R J Hopper 先生的回复。