This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计具有4GHz 带宽和高振幅的 FMCW 雷达。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, LMX2581, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/764287/design-of-an-fmcw-radar-with-4ghz-bandwidth-and-high-amplitude

主题中讨论的其他器件:TRF3765LMX2581LMX2582

您好!

我正在设计一种使用 FMCW 技术的雷达、该技术的工作频率范围为1-4GHz、振幅为5V。 我正在寻找有关选择类型和合适振荡器、放大器、天线和混频器的帮助。

我已经发布了设计的大致草图。 如果有人帮助开发相同规格的详细设计、这将非常有帮助。

谢谢、此致。

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik:

    这种类型的请求通常超出了本论坛的正常范围、但我可以向您指出一些可能感兴趣的 TI 器件的方向。 查看用于合成器的 LMX2581或 LMX2582或 TRF3765。 您可以查看 TRF37x75或 TRF37x73放大器系列、了解适用于 RF 或 IF 频率的通用增益块。 最后、请查看运行频率高达3800MHz 的 RX 混频器系列 TRF37x32。

    -RJH