This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTP5902

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/764365/ltp5902

主题中讨论的其他器件:MSP430F5438

请向我提供有关如何连接 ltp5902和 MSP430的信息。

谢谢、此致、

K.NAVANEETHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii、

    我想知道是否可以将 LTP5902与 MSP430F5438连接。是否有任何支持 MSP430无线 HART 协议的库。如果有任何库可用、请提供相关信息

    谢谢、此致、

    K.NAVANEETHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 LTP5902、但根据 Analog 的文档、它具有 UART 和 SPI 接口。 我们的 MSP430器件支持这两种接口、并且我们提供了许多不同的 MSP430、您可以从中进行选择。

    另一种方法是查看我们的 SimpleLink 产品系列、以利用软件生态系统将 SimpleLink MCU 与 SimpleLink 无线电配合使用。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想知道您是否有适用于任何 TI 控制器的无线 hart 协议栈。

    我想在 ti 控制器中实现无线 HART 协议。

    您能不能就相关信息向我提供帮助

    谢谢、此致、

    K.NAVANEETHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="navanetha kothapalli"]

    我想知道您是否有适用于任何 TI 控制器的无线 hart 协议栈。

    我想在 ti 控制器中实现无线 HART 协议。

    [/报价]

    这是单独的问题还是与使用 LTP5902相关的问题? 如果是、请在新主题中提问。 您对将 LTP5902与 MSP430搭配使用还有任何疑问吗? 谢谢。

    此致、

    James