This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-DIE:54AC00最大工作频率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/764861/sn54ac00-die-54ac00-maximum-operating-frequency

器件型号:SN54AC00-DIE
主题中讨论的其他器件:SN54AC74

54AC00的最大工作频率是多少?如何知道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarath、
    此逻辑常见问题解答博文建议、同一系列的时钟器件可用于估算逻辑器件的最大频率。
    e2e.ti.com/.../742805

    在搜索军用温度范围内的交流器件的逻辑产品树后、我选择 SN54AC74作为一个不错的候选器件。
    对于军用版本、此器件的 fclock 最大值为70MHz。 可能还有其他因素会影响最大速率、例如输出负载。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水