This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找1GHz 到2GHz 之间的射频收发器设计解决方案

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF372017, TRF3705, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/761973/looking-for-an-rf-transceiver-design-solution-between-1ghz-to-2ghz

主题中讨论的其他器件:TRF3722TRF372017TRF3705ADC32RF80

尊敬的 TI:

我正在寻找一款工作频率介于1GHz 至2GHz 之间且支持宽带调制和 MIMO 的射频收发器设计。  请告诉我 TI 是否提供此类收发器或可连接在一起以设计定制收发器的组件。

谢谢、

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    在下行链路的调制器解决方案中、您可以查看 TRF3705、TRF3722和 TRF372017解决方案、这些解决方案可支持900MHz 至1GHz 的输入基带输入带宽。

    如果您需要更高的带宽支持、可能需要查看我们的射频采样数据转换器解决方案、例如用于上行链路和下行链路解决方案的 ADC32RF80和 DAC39RF80系列。 以下是您可以了解我们射频采样数据转换器的网页:
    www.ti.com/.../rf-sampling.html
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的指导。  您是否有使用您可以共享的 TRF37XX 模块的收发器参考设计或应用手册?

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    以下是几个 TIDA:

    您可以参考以下 EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。   您能否为这些设计推荐任何基带处理器?

    最棒的

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、
    我们的客户通常使用 FPGA 连接到我们的数据转换器。 查找这些参考设计/EVM
    www.ti.com/.../TSW14J56EVM、 了解 Altera 解决方案
    www.ti.com/.../TSW14J10EVM、 了解 Xilinx 解决方案
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!