This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:VCM_IN 引脚-将其与两个 ADC 配合使用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/763156/lmx8410l-vcm_in-pin---using-it-with-two-adcs

器件型号:LMX8410L

我有两个独立的 ADC、一个用于 I、一个用于 Q。每个 ADC 都有一个共模输出。 LMX8410仅具有单个共模输入 VCM_IN 引脚36。 如果该器件具有用于 I 的 VCM 引脚和用于 Q 的 VCM 引脚、则会更好。也许我可以将这些引脚组合在一起、以便为 LMX8410提供单个输入。 VCM_IN 引脚的阻抗是多少? 对于处理 ADC 的两个共模输入、您有何建议? 我可以使用评估设计、只需使用5V 电源上的电阻分压器即可。 我还看到、共模可由外部或内部供电。 如何实现内部模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于内部 VCM、有三个选项:1.4V、1.7V 和2V。 对于外部 VCM、1.2V 至2V 之间的任何值都可以、但需要不同的寄存器配置。 有关详细信息、请参阅数据表第7.3.1.6节

    由于 I 和 Q 差分输出的共模电压相同、因此只有一个 VCM 值和一个 VCM 引脚。 我不太理解为什么 I 和 Q 通道的 ADC 需要在不同的电平上偏置。

    是的、您可以使用分压器直接从电源获取 VCM。 只需确保电压变化受到控制。 通常、就 IF 输出共模电压电平而言、外部 VCM 比内部 VCM 更精确。

    我们没有 VCM 引脚阻抗的值。 我是否可以问为什么需要这个数字? 因为在直流条件下、不需要阻抗匹配。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助 ADC、它们可提供输出共模电压以馈送到 ADC 驱动器放大器。 在本例中、驱动器放大器位于 LMX8410中。 由于我对 ADC 使用两种不同的 IC、因此它们的共模电压可能略有差异。 由于 LMX8410中仅有一个输入用于外部 CM 电压、因此我无法使用 ADC CM 输出。 我必须使用外部分压器或使用内部 CM 的其中一个值。

    至于我询问外部 CM 阻抗的原因、如果我使用外部电阻分压器、我想知道该 LMX8410外部 CM 输入是否会在分压器上施加负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、可以认为 VCM 具有非常高的阻抗、至少相当于12k 电阻器开路。

    您是否考虑使用两个 ADC CM 输出的平均值? 因为它们不应相差太大