请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/759899/tida-01630
主题中讨论的其他器件:TIDA-01630您好!
我阅读了以下有价值的文章:"TI Designs:TIDA-01630适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485接口参考设计"。
但是、在 IEC-61000-4-4电气快速瞬变(EFT)测试期间、我无法确定"接地"(SubD-15母连接器下方的平面)是否通过 R1和 C1连接到 GND (如图18所示)。 我意识到(图19) TIDA-01630连接器在测试过程中已连接到金属(RF)板、但想知道 R1和 C1的情况如何-是否使用过(放置在 PCB 上)?
如果没有、那么电路 GND 如何连接到金属板("接地")?
如果是、这会如何影响用于进一步提高 CM 干扰抗扰度的 C12和 C15 (图3)或 C19和 C 22的功能?
谢谢、
Svebor