请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用的是20dB 衰减器(HMC802)、它在先前测试时通过在2250Mhz 下馈送-30dBm 功率来工作。 今天,我再次进行测试,提供的功率和频率与之前相同。 在频谱分析仪中、它显示-37dBm 功率。 即使在更改控制信号(低电平有效)后、功率也是恒定的。 使用 SPDT 开关更改控制信号、该开关可处理高达3A 的电流。
电源没有短路、并且通过使用 SPDT 开关、控制电压也在0和5V 之间变化。
电源电压为5V
控制电压5V 表示无衰减
控制电压0V 表示衰减20dB
我曾多次遇到这个问题。 请 尽快回复我、原因为何不起作用、以及应采取哪些措施来避免发生这种情况。