This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE 板的 SPI 接口与 FPGA 之间的电压不匹配

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7950EVM, AFE7920, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1169505/afe7920evm-voltage-mismatch-between-spi-interfaces-of-the-afe-board-and-fpga

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVMAFE7920AFE7950

大家好、

我目前正在尝试将 AFE7920EVM 与 FMC 连接、据我了解、AFE7920EVM (可能还有 AFE7950EVM)具有需要1.8V 电压的 SPI (A)端口。

但是、FMC I 为 SPI (A)端口提供2.5V 电源、因此可能会导致 AFE 板出现潜在问题。

您是否知道是否有方法可以解决或绕过此问题? AFE7920EVM 上是否有可修改的东西、以便支持2.5V 电压?

此外、您还能确认 AFE7950EVM 是否也是如此(SPI (A)端口提供1.8V 电压、无法与提供2.5V 电压的 FMC 本地配合使用)吗?

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeljko、

    遗憾 的是、AFE7920和 AFE7950只能在 VDDIO 上承受高达300mV 的信号、器件才会损坏。  我检查了 EVM 原理图、但我们无法对 EVM 上的信号进行电平转换、因此您需要查看 FMC 上的另一个板、看看是否可以将其向下调整。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    非常感谢您的快速回复。 我一直在查看 AFE7920EVM 的原理图、我认为该快照与手头的问题(DC101A AFE7920EVM 原理图文档的第10页)相对应:

    我只关注 SPIA 线路、想知道电阻器 R266-R276和相应的 DNI 电阻器(R88-R82)是否可以实现某种分压器、以便将输入2.5V 转换为所需的1.8V (+/- 0.3V 容差)?

    此致、

    Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeljko、

    虽然您可能能够在那里获得分压器以达到所需的电平、但您将限制 SPI 器件的电流驱动、并且无法以任何速度驱动迹线电容。  您可以尝试、但我们无法保证它能够正常工作。

    此致、

    Geoff